This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于 DP83867E 的环回功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313245/dp83867e-about-the-loopback-function-of-dp83867e

器件型号:DP83867E

感谢你的帮助。

请参阅 DP83867E 数据表(修订版 D)。
查看"8.6.1基本模式控制寄存器(BMCR)"寄存器的说明、当将"位14:环回"设置为"1:使能"时、将创建一条通向接收数据路径的 MAC 发送路径路由并执行环回测试。 据说这是可以做到的。
但是、有一些注意事项:
"回送功能可将 MAC 发送数据路由到 MAC 接收数据路径。
设置此位可能会导致解码器丢失同步 并在 MII 接收输出端出现任何有效数据之前生成500-μs 死区时间。

似乎可以为环回路由选择以下四条路由、但无论选择哪条路由、上述备注是否需要相同的预防措施?
(1) MII 环回
(2) PCS 环回
(3)数字环回
(4)模拟环回

设置"Enable"后、是否无法在10us 内将正常数据返回到接收数据路径上的 MAC?
例如、如果您选择路线(1)、(2)和(3)、我希望了解有关响应能力的更多信息、例如能够在10us 内返回有效数据。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的俊和

    环回模式主要用于调试应用。 遗憾的是、我们无法获得有关启用环回所需时间的任何数据。 为了缩短环回启用时间、我们推荐使用模拟环回。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dir Hillman、

    感谢您的回答。

    我没有任何数据、但需要时间...
    谢谢你。