This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:眼图仿真、包括 TUSB8041RGCR 元件

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310790/tusb8041-eye-diagram-simulation-including-tusb8041rgcr-component

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

您好、团队成员:

客户收到以下查询:

我们想介绍 TUSB8041元器件 SI 仿真的一些问题。

对于 USB 3.2gen1眼图仿真以及如何将 TUSB8041组件的 IBIS 模型添加到仿真拓扑中显示在下图中

请提供一个通过 SI 仿真工具搭建的拓扑结构、同时介绍一下拓扑结构各部分的功能。

此外、是否有适用于 TUSB8041组件的 IBIS AMI 模型。

您可以帮助评论吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

     我们可用的唯一模型是用于 TUSB8044的 IBIS 模型。   TUSB8044数据表、产品信息和支持| TI.com

    我们也没有可用的示例仿真。  

    客户设计是否存在信号完整性问题?    与所有集线器一样、TUSB8041应符合 USB 规范并通过合规性测试。 我认为不需要进行仿真。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    请告诉我这是否有助于回答您的问题。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    此致、

    尼古拉斯