This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:CMLOUT

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB9702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313002/ds90ub960-q1-cmlout

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB9702-Q1

您好!

  您能解释一下 CMLOUT 是如何工作的吗?

  它似乎仅支持 DS90UB960的通道监控环通输出驱动器。但对于 DS90UB9702、它是串行输出端口。 那么、不同的解串器器件之间 CMLOUT 有何差异? 兼容还是完全不相关?

  用于串行输出端口、我是否 可以将其理解为串行器的 FPD-Link 引脚? 对于输出信号、是否只是相关 FPD-Link RX 的复制、如 RX1的 CMLOUT1? 或者 我们能否对它执行重新封装不同的 RX 输入之类的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    DS90UB960-Q1 CMLOUT 端口类似于线性转接驱动器。 960接收正向通道信号、移除反向通道信号、然后对信号应用线性均衡(CTLE)、从而在从 CMLOUT 引脚发送出去之前提高高频。  

    DS90UB9702-Q1 CMLOUT 端口类似于 重定时器接收正向通道信号、删除反向通道信号、然后对信号应用线性均衡(CTLE)以提高高频。 它还使用干净的25MHz 本地 REFCLK 来恢复数据、以提高输出抖动性能。  

    不建议将960转接驱动器型 CMLOUT 下行连接到另一个 DES。 它仅用于调试期间的诊断监控目的。 由于抖动消除功能、9702重定时器类型 CMLOUT 可以驱动另一个下游解串器。  

    在这两种情况下、CMLOUT 都是来自串行器的正向通道信号的直接副本。 不会对数据进行重新封装、  

    此致、

    凯西