This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:支持的 MIPI 数据速率

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312903/tdes954-supported-mipi-data-rate

器件型号:TDES954

是否可以将 TDES954配置为每条线路600Mbps、并使用4个通道来实现总计2400Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrill:

    TDES954仅支持以下列出的速率。 其他速率不受支持:

    根据 REFCLK 选择23 -26MHz:

    REFCLK*16=368-416Mbps/通道

    REFCLK*32=736-832Mbps/通道

    REFCLK*64 = 1472-1664Mbps/通道

    您可以使用 REFCLK*32或 REFCLK*64齿轮来支持>=2400Mbps 的总吞吐量

    此致、

    凯西