This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223IDW (IC 收发器完整2/2 20SOIC)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313808/max3223idw-ic-transceiver-full-2-2-20soic

主题中讨论的其他器件:MAX3222E

大家好、我当时在尝试找到一个适用于 MAX3223IDW (20-SOIC)的表单、安装和功能等效替代产品。 我找到了一个与 MAX3222EIDWR (20-SOIC)类似的收发器、但引脚14 (NC)与 MAX3223IDW 的引脚14 (FORCEON)不同 。  MAX3222EIDWR (20-SOIC)的数据速率也更高(500kbps)。

MAX3223EIDBR (20-SSOP)具有类似的引脚配置但封装不同。

德州仪器(TI )是否建议替代 MAX3223IDW (20-SOIC)的任何 FFF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasim,

    我们将在 CST 业务结束前为您提供应对措施。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDN 提示没有 P2P 设备可用。

    您必须使用不带自动断电功能的器件(3222)、或者重新设计电路板以获得更常见的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasim:


    Clemen 正确-没有 P2P 器件。 如果您没有使用自动断电功能、则 MAX3222E 将是下一个最佳选择-或者如果您需要自动断电、并在需要提高速度时对系统进行重新设计(500kbps 仍然非常慢、尤其是对于 RS -232等较短的总线)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森