This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:请共享 I2C 控制的任何源代码

Guru**** 2917100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534, TCA9536, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313829/tca9536-please-share-any-source-code-for-i2c-control

器件型号:TCA9536
主题中讨论的其他器件: TCA9534、PCA9534

您好!

我将使用 Arduino UNO R3 EVB 来控制 TCA9536、

请分享 I2C 控制的任何源代码以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些寄存器(特殊功能寄存器除外)与 PCA9534/TCA9534等8位 I/O 扩展器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    我们不会在末端提供源代码。 但是根据 Clemens 的建议、如果在线找到的源代码适用于 PCA9534/TCA9534等器件、可将其回收、但减去在 TCA9536中对特殊功能寄存器0x50进行编码的代码。  

    此致、

    泰勒