This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 RS485热插拔

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314186/about-rs485-hot-swapping

主题中讨论的其他器件:THVD1452

大家好、

我要安装一个使 RS485总线处于活动状态的节点(热插拔)。

要使用的器件为 THVD1452DGSR。

我应该采取哪些预防措施?

点此恭敬、

石桥照人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ishibashi-San,

    因此、THVD1452是热插拔的。 D、/RE 和 DE 引脚没有连接 VCC 的二极管、因此单端输入上的最大电压独立于 VCC、A、B、Y 和 Z 都受到+/-15V (推荐)的保护、高达+/-18V (绝对最大值) 的保护(独立于 VCC)。  

    /RE 具有集成的弱上拉电阻器、因此接收器保持高阻抗、除非将/RE 引脚驱动为低电平。  

    DE 具有集成的弱下拉电阻器、因此除非您将 DE 驱动至高电平、驱动器输出保持高阻态。  

    只要 DE 为低电平(默认为低电平)、Y/Z 就将为高阻态  

    A/B 只是一个接收器对、无论如何都将始终充当负载-但 由于/RE 默认为高电平(除非驱动为低电平)、因此相应的"R"引脚输出也将为高阻态。  

    因此、当热插拔在上电期间保持高阻态、直到主动驱动使能端与器件通信。  

    唯一真正的问题是如下-如果不遵循、它不会导致损坏、但在热插拔期间可能会导致毛刺脉冲。  

    DE 上没有外部上拉电阻-这可能导致驱动器在上电期间导通、从而导致干扰- DE 引脚有集成的下拉电阻。  

    2.在/RE 上没有外部下拉电阻-它可能会导致接收器在上电期间导通并导致干扰。  

    3.请勿短接/RE 和 DE、因为热插拔期间的默认值可能小于2V 并导致器件状态不确定。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森