This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:产品建议请求

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310161/tmuxhs4412-product-recommendation-request

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: TS3DV642-Q1

您好!

客户正在设计汽车 USB CHARGR 组件。

两个 USB-C 连接器可以连接 DP 电缆。

连接 DP 电缆时、我只想通过 AVN 连接1。

请推荐合适的2:1多路复用器开关产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    TMUXHS4412可用于该应用。 它为高达20Gbps 的 DisplayPort 等信号提供4通道多路复用。

    该多路复用器的图中显示了如何处理4个通道

    为了确保这一点、我有几个关于您的应用的问题。

     信号的共模电压是多少? (连接到 AVN)

    2.您是否正在使用 PD 控制器来协商 Type-C 端口上的 DP ALT 模式?

    3.您打算在 Type-C 端口还是仅在 DP 上使用 USB 数据?

    4.您是否需要符合汽车标准的器件? TMUXHS4412未通过 Q1认证、因此这可能会更改建议。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shane:

    很抱歉这么晚才回复。

     信号的共模电压是多少? (连接到 AVN)

    它未连接到 AVN。 需要与 OEM 进行检查。

    2.您是否正在使用 PD 控制器来协商 Type-C 端口上的 DP ALT 模式?

    可以。

    3.您打算在 Type-C 端口还是仅在 DP 上使用 USB 数据?

    PD3.0 45W 充电以及 USB2.0数据和 DP 中包含 USB Type-C 端口。 两个双 USB。

    4.您是否需要符合汽车标准的器件? TMUXHS4412未通过 Q1认证、因此这可能会更改建议。

    可以。 我需要通过汽车认证的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的跟进。

    USB Type-C 端口包含在 PD3.0 45W 充电和 USB2.0数据和 DP 中。 双 USB 和。[/报价]

    根据此描述、听起来 USB 端口将使用 PD 充电、USB2.0数据和仅 DP (无 USB3.0数据)。

    考虑使用 TS3DV642-Q1。 这是一款适用于高达6Gbps 的 DisplayPort 信号的汽车级 MUX。 这是 DP 应用中该 MUX 的一个图、

    请记住、此多路复用器将支持高达3.6V 的差分共模电压。 如果您的信号超出该范围、则需要对差分对进行交流耦合。

    此致!

    谢恩