This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:12字节以外的 IPG

Guru**** 2547300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311889/dp83867ir-ipg-other-than-12byte

器件型号:DP83867IR

大家好、

从下面的帖子中、我了解到 DP83867IR 不支持 IPG<12字节。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935578/dp83867cr-rgmii-minimum-idle-per-ipg/3459232?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=IPG%25252525E3%2525252580%2525252580DP83867#3459232

1) IEEE 802.3第1节:4.4.2指出、可以将其降低到最低47BT (10Mb/s)和64BT (1Gb/s)。
  该器件不支持该功能吗?

2) 2)是否支持12字节以上的不规则数据包(12.5字节)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 星期二给我一个 EOD  来与团队确认合适的电路。

    此致、

    格罗姆

    编辑1/12/24:延长日期、因周一美国节假日而延长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件在实验室中在10Mbps 链路的 IPG 时间为4.7us 进行了测试、结果表明寄存器0x15上没有 RX_ERS。

    该器件应能够支持12.5IPG、但请告诉我们设计是否显示、以便我们进一步讨论。

    关于之前对 E2E 的声明、该标准对 PHY MDI 上接收到的1Gbps IPG 内容存在歧义。 唯一的约束是在 MAC 的 RX 线路上有8个字节的 IPG、来自源 MAC 的 TX 发送的受限12 IPG 的裕度。 因此、1Gbps 的 DP83867能够支持12个 IPG、在某些情况下、可通过调整寄存器0x53来减少 IPG 时间。

    此致、

    格罗姆