This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:SWE 唤醒

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312356/tcan1043a-q1-swe-wake-up

器件型号:TCAN1043A-Q1

大家好!

您能否快速澄清一下:SWE 超时后退出睡眠模式的唯一方法是按此顺序操作? WAKE 或者 VIA 上的唤醒上的本地唤醒信号不会将器件恢复至正常模式?

此致

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您可以重新发布图像吗? 但在回答您的问题时、即使进入睡眠模式需要 SWE 计时器、唤醒事件也会将器件转换为待机模式。 区别在于直接从睡眠模式转换到正常模式或静音模式时、必须遵循数据表中所示的注释。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、图片中显示了 数据表"8.4器件功能模式"一章中的编号为5的项目符号。

    S·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    「我知道,我知道你会喜欢的。」 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特