This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:RS 下拉电阻值

Guru**** 2522010 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313610/sn65hvd230-rs-pull-down-resistor-value

器件型号:SN65HVD230

团队成员

客户使用 CAN 收发器 SN65HVD230遇到问题、 总线故障率相对较高。

这种情况是:500K 波特率、8引脚 RS 通过20kΩ Ω 下拉至接地、CAN 总线很容易受到干扰、故障率大于1%、并且报告 CRC 不正确。  将引脚8下拉至0Ω 后、故障率显著提高。

所以、他们想问 您是否 遇到了类似的问题。 和  

  • 1.将 RS 管脚下拉到地时、为什么会有抗干扰的效果?
  • 2. RS 使用20K 下拉导致故障的根本原因是什么?
  • 3.将 RS 下拉到地面时、应用时应采取哪些预防措施?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚8上的电阻会减慢驱动器的边沿(请参阅第10.4.2节)。 这有助于防止低数据速率下的 EMI、但边缘似乎相对于数据速率而言太慢。

    如果电阻足够小、则可以使用它;使用示波器检查波形(所有接收器处)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    Clemens 正确、下拉电阻器的值控制 CAN 总线信号的压摆率。 如果它们对于您的数据速率而言太慢、这将导致时序问题、并且可能是系统中引发错误的原因。 使用更强的下拉电阻器(较低的值)、将允许器件以最高的数据速率工作。

    此致、

    埃里克·哈克特