This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:转接驱动器 EQ 设置问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, DS160PR412, DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313277/ds160pr421-the-re-driver-eq-setting-issue

器件型号:DS160PR421
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412、、 DS160PR412

您好、TI 团队、

   当我们使用 TI MUX (TMUXHS4412)时、我们正在解决 M.2 NVMe SSD 的 SSD 检测问题。  

我们试图从多路复用器转变为转接驱动器多路复用器(DS160PR421/DS160PR412  ),这看起来可以解决这个8TB SSD 检测问题。

但一些 SSD 从正常的检测到由 MUX 异常。 您可以查看以下结果、了解 W/o 和转接驱动器的差异。

以及我们在  Tx 级别:2和 Rx 级别:0设置的转接驱动器级别。 您能帮助我们理解如何解决这种海漏效应吗?

不带 PCIe-driver:TMUXHS4412 Re 多路复用器
SSD 容量 SSD 控制器 NAND 闪存 SSD 规格 结果
OWC 8T 固态盘 8 TB PHISON PS5018-E18-41 TA81G85AYV R:6500MB/秒
W:7200MB/秒
无法检测到 SSD
三星980专业版 2 TB 三星 Elpis S4LV003 三星136层3D V-NAND TLC R:6900MB/秒
W:7450MB/秒
连接良好
R θ:2545/W:3221
三星990 Pro 2 TB 三星 S4LV008 (PASCAL) 三星176层3D TLC
V-NAND v7/K9DVGY8J5D-DCK0
R:6900MB/秒
W:7450MB/秒
连接良好
R θ:2524/W:3186
具有 Re 驱动器:DS160PR412RUAR 和 DS160PR421 PCIe Re 器件 Tx 电平:2、Rx 电平:0
SSD 容量 SSD 控制器 NAND 闪存 SSD 规格 结果
OWC 8T 固态盘 8 TB PHISON PS5018-E18-41 TA81G85AYV R:6500MB/秒
W:7200MB/秒
连接良好
W:2351/R:2968
三星980专业版 2 TB 三星 Elpis S4LV003 三星136层3D V-NAND TLC R:6900MB/秒
W:7450MB/秒
无法检测到 SSD
三星990 Pro 2 TB 三星 S4LV008 (PASCAL) 三星176层3D TLC
V-NAND v7/K9DVGY8J5D-DCK0
R:6900MB/秒
W:7450MB/秒
无法检测到 SSD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanly:

    我们正在和我们的 FAE Ian Wang 合作、解决这个问题。

    此致、

    尼克·皮博迪