This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:DS100BR410

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS100BR111, DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312171/ds100br410-ds100br410

器件型号:DS100BR410
主题中讨论的其他器件: DS100BR111DS100BR111A

您好!

我与10G SFI 至10G XFI 具有板载芯片间连接(不涉及光学模块)、因为我想 在中间使用 DS100BR410作为信号转接驱动器。

您能否帮助您确认它是否可行? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    是的、DS100BR410可用于10G SFI 至 XFI 应用。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我意识到只需要1个端口、因此 DS100BR111和 DS100BR111A 足以满足我的应用需求。

    您能告诉我它们之间有什么区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    这些器件的 VOD 范围略有不同。

    • DS100BR111:700-1300mVpp
    • DS100BR111A:600-1200mVpp

    此外、DS100BR111具有更好的线性度、更适合10G-KR 应用。 两种转接驱动器都应适用于10G SFI 至 XFI 应用。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,我终于选了210,我认为所有这3应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    是的、BR210也应该支持您的应用。

    此致!

    卢卡斯