This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:建议的数据表性能看起来很好、除了 I2C 接口之外还有什么类似呢

Guru**** 2917030 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313221/esds302-suggested-datasheet-performance-looks-great-what-is-there-like-this-but-for-i2c-interface

器件型号:ESDS302

您好!

在 ESDS302中、与 ESD 冲击相关的钳位电压数据表规格正是我希望系统处于的状态、但该器件用于差分接口。 您可以 推荐在钳位电压和 Rdyn (对于 ESD 冲击)方面具有相似性能但适用于单端接口 I2C 的哪个部分?

干杯、Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、  

    ESDS302应能够与 I2C 配合使用。 具有低钳位电压的其他几个选项是 ESD351TPD1E1B04。 什么器件需要保护? 这也可以决定建议使用哪种器件。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐