This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803的5.5V 升压转换版本

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9416, TMP1075, TCA9803, TCA9517A, TCA9617B, TCA9511A, TCA4307, TCA39416, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313237/tca9803-5-5v-up-translation-version-of-tca9803

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件:TMP1075TCA9517A、TCA9509、 TCA9617BTCA9511ATCA4307TCA39416TCA9406、TCA9416

尊敬的社区:

我们必须在最大总线长度为5m 的情况下将4到5个 TMP1075传感器与我们的 MCU 进行连接。 这应为具有 SDA 和 SCL 并与地线配对的6类 UTP 电缆。

请建议是否有任何具有下降压摆率控制的5.5V 版本作为 TCA9803的替代产品。 目标是利用与 TCA9803提供的3.3V 相比、5V 总线电压提供的噪声容限相对较高。

在 本例中、时钟信号的最大值为2kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    TCA9517A、TCA9509、TCA9617B 等其他器件都是电平转换 I2C 缓冲器、符合2kHz 的5.5V 升压转换要求。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    这些不是基于 RTA 的缓冲器-我们想知道 TI 是否有具有压摆率控制功能和高达3mA 的 RTA 的类似 TCA9803型缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    TCA980x 没有 RTA。 内部电流源(ICS)充当上拉电阻器而不是 RTA、而 IC 用于方向控制。  

    考虑我们的热插拔缓冲器、例如包含上升时间加速器的 TCA4307或 TCA9511A。  

    如果您在非缓冲应用中寻找 RTA、TCA9406、TCA9416和 TCA39416都可以实现 passFET 来进行电平转换、但会包含 RTA (某些 FTA)来实现向上和向下转换。  

    此致、

    泰勒