This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:ISOS141-SEP 和 SN65C1168E-SEP 基于应用简报 SLLA556、未使用的引脚和通用指南。

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP, SN65C1168E-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313697/sn65c1168e-sep-isos141-sep-and-sn65c1168e-sep-based-on-app-brief-slla556-unused-pins-and-general-guidelines

器件型号:SN65C1168E-SEP
主题中讨论的其他器件:ISOS141-SEP

您好!  

我想将 ISOS141-SEP 与 SN65C1168-SEP 配合使用、从而创建一个符合 RS 至422标准的 UART 收发器系统。 选择这些器件的主要原因是现有应用简报、以及需要将电压从5V 降至3V3、以便我们的微控制器可与之连接。

但是、我需要一些帮助来了解如何处理未使用的引脚、或者将它们接地或使用10k 进行连接。  

我们的原理图

参考电路:

应用简报位置:  

航天级30krad 隔离式 RS 至422串行收发器电路(TI.com)

请务必告诉我如何处理未端接连接、以确保这些器件能够按预期一起工作。 特别是:

SN65C1168E-SEP

  • 2年
  • 2Z
  • 1b
  • 1安
  • 1R

ISOS141-SEP

  • INC

此致!

佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    对于 Sn65C1168E-SEP:

    2年-可以保持悬空

    2Z -可以保持悬空

    1b -可保持悬空(当保持悬空时、弱集成下拉电阻器会将1B 拉至接地)

    1A -可保持悬空(当保持悬空时、弱集成上拉电阻器会将1A 拉至 VCC)  

    1R -可以保持悬空-它应该只是输出 ~Ω VCC 的直流电平、因此您无需在此处执行任何额外操作。  

    对于 ISOS141-SEP -您应该能够使 INC 保持悬空、因为"OUTC"上的默认输出应为低电平- SN65C1168E-SEP 上的"2D"引脚需要该引脚上具有默认电平-高电平或低电平-因此默认低电平是可以的。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森