This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617BDGKR 热插拔

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9511A, TCA4307, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313374/tca9617a-tca9617bdgkr-hot-swap

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9617BTCA9511ATCA4307ISO1640

团队、

我想与您确认 TCA9617BDGKR 是否支持热插拔功能? 如果没有、我们是否有支持热插拔的类似产品? 谢谢!

Br  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9617B 有严格的电源时序要求;它也许不是您想要的。

    TCA9511A 和 TCA4307是热插拔缓冲器。 I²C μ V 隔离器(ISO1640/1/2/3/4)也支持热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    Clemens"是正确的。  

    TCA9511A 和 TCA4307是热插拔缓冲器。 TCA4307还支持一个内部总线恢复特性。  

    此致、

    泰勒