This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 芯片寄存器6h 读取

Guru**** 2445040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314563/dp83869hm-phy-chip-register-6h-reading

器件型号:DP83869HM

您好!

PHY 芯片6h 寄存器在读取两次006D 后的读数为006D、然后  
查询天气6h 寄存器读数在 Ping 测试之前和之后应为006D 或006F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjukumar:

    在执行 Ping 操作之前以及自协商完成或成功执行 Ping 操作之后、寄存器0x0006bit[1]应始终等于0。 如果您多次读取、该寄存器也会清零。

    --

    此致、

    林希尔曼