This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:MDIO 到磁体的可用长度

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314455/dp83561-sp-available-length-from-mdio-to-magnet

器件型号:DP83561-SP

您好!

您能告诉我从 MDIO 到变压器的可用最大长度吗?

它将连接铜缆(DSUB)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    据我们了解、MDIO 与变压器没有任何关系。 MDIO 通信是一种低速通信、只要 MDC 线路不靠近任何时钟或数据信号、它就没有太多限制。

    --

    此致、

    林希尔曼