This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:与 DAC 通信

Guru**** 2931860 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314773/tca9544a-communication-with-dac

器件型号:TCA9544A
主题中讨论的其他器件:DAC53204

您好!

我们 在设计中使用 TCA9544APWR I2C 多路复用器、该多路复用器从 FTDI 模块 UMFT4222EV-D 接收 I2C 主线路。 在多路复用器中、我们通过 I2C 线路控制 DAC53204器件、以实现电压裕量。  您能不能指导我们如何与 DAC 进行 MUX 通信以及如何启用 MUX 通道。 请找到以下原理图以供参考。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制寄存器在数据表的第8.6.2/3节中进行了说明。 您只需写入正确的值即可选择所需的通道。

    I²C 知道如何通过 UMFT4222EV 进行 μ C 访问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们不熟悉通过 UMFT4222EV 访问 I2C 线路的方法。 如果您知道这一点、请指导您完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UMFT4222EV 并非由 TI 生产;请参阅 ftdichip.com/software-examples/ft4222h-software-examples/。