This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168ENSR 替代产品

Guru**** 2982950 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, THVD1451, THVD1452, AM26LV32E, AM26LV31E, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314383/sn65c1168e-sn65c1168ensr-replacement

器件型号:SN65C1168E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E、 AM26LV31E、THVD1424 、THVD1451、THVD1452、

您好!

我之前的设计人员创建了一个项目 、并从 RS422转换器放置了一个 SN65C1168ENSR、但它仅是4.5 - 5Vdc 电源、如果我错、请更正。

我的电路板上没有5VDC、所以 我想使用3.3VDC 支持 RS422转换器、我正在寻找相关建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    因此、我们所有的双通道 RS RS -422收发器都仅为5V。  

    话虽如此、向前发展有2个途径、但它们都需要多芯片解决方案。  

    通用选项1:使用四路3.3V RS 至422器件。  

    AM26LV31E 是四路3.3V RS 至422驱动器、AM26LV32E 是四路3.3V RS 至422接收器。  

    使用此器件的代价是、上面显示的一个节点充当收发器、即同一个节点正在发送和接收信息。 如果通信必须是双向的、那么每个节点都需要一个 AM26LV32E 来接收信号、每个节点还需要一个 AM26LV31E 充当驱动器。 由于您仅使用了 两个通道、因此 AM26LV3xE 器件的两个未使用通道将占用布板空间。  

    通用选项2:使用2个单通道全双工 RS RS 至422器件。  

    因此、我们不再关注纯 RS -422 -但我们的 RS -485器件在电气方面符合 RS -422标准(RS -422标准可视为 RS -485的低于标准版本、因为其基本特性就是这样)  -所以如果你选择一个全双工的 RS -485器件,它将能够作为一个 RS - 422器件工作没有问题( RS - 422总是多点,这对于双向通信将需要至少两个差分总线- RS -485是多点,所以可以在1个差分对上有双向通信)  

    话虽如此、您可能会感兴趣并应该能够处理您的应用的一些器件、下面是这些选项:

    1. THVD1424 -这是我们灵活的 RS 至485收发器。 它可以在3.3V 单电源供电的情况下工作、作为半双工或全双工器件(默认为全双工)、它具有一个可切换的集成端接电阻器、可以默认进行高达20Mbps 的通信、但如果开启压摆率限制、该器件将最大输出500kbps (如果您使用较慢的数据流、则压摆率限制有助于缓解一些发射问题)。 它还允许使用单独的逻辑电源-这对于您的当前应用来说可能不是必需的-但它是一个可能的选项。  这款器件可能会添加一些您不需要的功能、但其灵活性使其能够广泛应用于各种不同的应用中、您可能会对此感到很感兴趣。  

    2. THVD1451或 THVD1452 。 这些是全双工 RS 至485收发器、其通信速率高达50Mbps、从用例角度来看、它们与初始器件非常相似。 它们在 VCC 上的工作电压为3V 至5.5V (最佳性能是当 VCC = 5V 时-但对于所有提供3.3V 或5V 选项的 RS 485/5V 至 RS 422器件、性能是相同的)。 THVD1451和 THVD1452的区别在于、THVD1451接收器和驱动器始终处于运行状态、THVD1452具有外部使能端、可以启用/禁用接收器或驱动器。  

    本质上、如果使用通用的选项2、THVD1424和 THVD1451/2之间的权衡是 THVD1424在功能方面稍显复杂、但其最大默认速度高达20Mbps、将涵盖整个 RS 至422工作速度范围 (通常高达10Mbps) THVD1451/THVD1452最大速度为50Mbps、无需过多操作即可在数据速率<= 500kbps 的情况下限制其压摆率-这意味着无论使用的实际数据速率如何、它都将具有快得多的压摆率- 增加总线上的发射产生、并使布局变得更加重要。  

    结论

    有一些解决方法、但它们会增加您需要的 IC 的数量。 为了节省 PCB 上的大部分空间、通常为提高性能(对于 THVD-485/THVD-422 RS 应用、我们的 RS 至422器件也远高于我们当前的 RS 至422器件)、我会选择使用全双工 RS 至485器件的通用选项2 (可以覆盖 RS 至422而不会出现问题) 因为您可能会获得更好的性能并且使用的布板空间要小得多。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    谢谢您重播、我理解、我会将设备更改为具有3.3VDC 选项的单个通道。

    但是对于这个板、我决定使用一个外部5Vdc、电路如下

    我看到引脚15上的信号、它是3.3V TTL、但引脚14和13上的信号为高电平、我在电路中缺失了什么信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    建议的解决方案没有任何重大问题。  

    ST RS -232器件的 VOH (min)为 VCC - 0.6V、 但通常情况下、VCC - 0.1V 的1mA 电流-由于 SN651168E 的 VIH (min)为2V、VIL (max)为0.8V - 3.3V 器件应该能够控制 Sn65C1168E 而不出问题-这将是 RS -232器件的 R1OUT 和 R2OUT 进入 1D 和2D 输入引脚。  在这些线路上设置某种上拉或下拉是一个不错的主意、这样您就可以设置默认逻辑电平并且输出不会出现干扰。  SN651168E 符合 TTL 和 LVTTL 输入标准、但其单端输出是标准 TTL。 差分引脚不是 TTL 电平-它们是 RS 至422电平-因此  在100欧姆之间、差分输出(Y 和 Z 之间)的最小  值为2V、并且对于 VIT +和 VIT -阈值、接收器阈值分别为>= 200mV 和<=-200mV (RS 至 RS 至485标准值)  

     看起来 ST32322C T1IN 和 T2IN 引脚具有独立于器件 VCC 的最大电压额定值-因此看起来 T1IN 和 T2IN 引脚可以承受5V 的电压、并应该能够处理1R 和2R 的输出。 但如果您仍担心、则可以使用从"R"引脚输出添加5V 至3.3V 电平转换器到"TIN "输入、但它与 RS -232器件数据表中的要求不同。  

    如果该 RS 至422节点、A/B 引脚是总线上的最后一个接收器、则 使用100欧姆电阻器在 A 和 B 引脚之间进行端接-仅需要端接线路上的最后一个接收器。 如果不这样做、您可能会遇到信号完整性问题、面临可能妨碍通信的信号反射。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我的电路似乎无法正常工作、

    我看到 U6输出信号、但 U7没有响应

    我看到数据从 U6引脚12流出并到达 U7上的引脚15、但 U7的输出为高电平引脚14和13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    1.您能否捕获引脚12到引脚15路径的示波器快照-我想查看发送的信号及其逻辑电平值(实际 VOL 是什么、系统中实际 VOH 是什么)  

    2.您能否验证 U7引脚12上的电压;我们希望确保器件真正启用。  

    3、1Y 和1Z 之间测量的电压是多少-只有差分电压对通信很重要、因此了解正在测量的值将有助于确定驱动器可能处于何种状态。  

    请告诉我、以便我能够更深入地探究该问题!

    此致!

    帕克·道德森