This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TLV320AIC3106 -无法识别器件。 但在 USB 连接器中获取5V 的电压

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312397/tusb8020b-tlv320aic3106--device-not-recognized-but-getting-5v-in-usb-connector

器件型号:TUSB8020B

您好  

 DN1_VBUS 和 DN2_VBUS 中的电压 已启用,但 如果插入 USB,则表示 无法识别鼠标或笔式驱动器。 附加原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muralidhara 您好:

       我今天查看了原理图、集线器上行端口是否正常工作?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

      如何验证上行端口是否正常工作。

    此致、

    穆拉利达拉·苏利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Muralidhara 您好:

      如果使用 Windows、则可以使用 USBTREEVIEW 工具或设备管理器来查看是否显示了任何新的双端口集线器。

      如果在 Linux 中,您可以使用 lsusb 检查是否 出现任何新的集线器设备。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Muralidhara 您好:

      能否 使用 PDF 再次发送原理图? 很难用这个清楚地看到。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何附加文件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊申请、然后发送带私人消息的示意图。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    已接受的友谊请求。

    此致、

    穆拉利达拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Muralidhara 您好:

      您能否将鼠标放在我的名字上并发送 带私密消息的原理图?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Muralidhara 您好:

       附录是我对您 原理图的评论、如果您对我的评论有任何疑问、请告诉我。

    此致

    布赖恩

    e2e.ti.com/.../aditya_5F00_8020b_5F00_review.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你布赖恩。 我会详细介绍您的意见并回复您。

    此致、

     穆拉利达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你布赖恩 。 现在工作。 再次感谢您的良好支持。

    此致、

    穆拉利达拉