我将在一个项目中使用 tcan1146、使用 nCS 开关完成 SDO/nINT 多路解复用。
我 想使用 nINT 引脚作为看门狗复位、但 无法 看门狗故障输出 才能正常工作。
我使用以下配置:
- WD_CONFIG =超时
- WD_ERR_CNT_SET = 1 (第5个错误)
- WD_ACT=1 ( 仅设置 WD 中断 )
- SDO_CONFIG = 1 (SDO 和 nINT)
- INT_ENABLE_1 = 0x80 (WD)、静止0x0。
当看门狗发生故障时、nINT 引脚上不会出现脉冲。
当更改 WD_ACT 设为0 ( 关闭 INH 300ms 并设置 WD 中断)我在出现第5个错误时通过 INH 进行电源复位。
当更改 nINT_SEL 设为0 ( 全局中断 )我在第一次错误(如 DS 指定)时下拉 nINT 引脚(没有清除脉冲/nCS 或寄存器)。
我假设看门狗装置本身可以正常工作、但故障输出没有。 是否需要任何配置设置组合? 是否有关于如何设置此设置的手册?
该文档 缺少有关 该输出的应用手册的信息-例如的用法是针对 INH 复位和全局中断) 、我只根据这里的假设工作。
此致、
马特乌斯