This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:如何处理 GRSTz 引脚。

Guru**** 2928850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313418/tusb9261-how-to-process-grstz-pin

器件型号:TUSB9261

我知道 GRST 是复位功能和输入引脚。

我将 GRST 连接到3.3V 主电源。  

对吗? 我不使用复位功能。

数据表中缺少上电顺序说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表第7.3.1.4节中所述、建议在3.3V 和1.1V 电源轨处于稳定状态后将 GRST 置为有效。

    "需要2ms 的最短复位持续时间。 这定义为电源处于建议的工作范围内以使 GRSTz 失效的时间。"

    为此、您可以在 GRST 引脚上创建无源 RC 复位电路、或将 GRST 连接到有源源源、例如来自外部稳压器的电源正常信号。

    理想情况下、1.1V 电源轨将首先斜升、以帮助避免 TUSB9261勘误表(修订版 B)(TI.com)中所述的问题。   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常荣幸。

    还有其他问题吗?  否则、请将其标记为已解决。

    谢谢。

    尼古拉斯