This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2928570 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601RSCEVM, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313952/ds320pr1601rscevm-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件: DS320PR1601

您好!

 DS320PR1601RSCEVM 用户手册 规定 JMP22上没有放置分流器。(下图显示了相同的内容)

这是否意味着 PRSNT 2信号都未连接到 PRSNT_1信号?

PRSNT_2信号是否指示链路宽度?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    是的、JMP22悬空意味着 PRSNT1信号未连接到 PRSNT2。 PRSNT1是主要的热插拔检测信号、PRSNT2_x 位于连接器沿线、与热插拔端点的通道宽度具有一定关系。 从我的读数可以看出、只有在某些热插拔情况下才需要 PRSNT1和 PRNST2信号之间的连接(在 DS320PR1601的典型用例中很不可能、我以前从未见过这种连接)。

    此致!

    Evan Su