This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:最小输出差分电压条件?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, LMK1D1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314355/ds90lv011a-minimum-output-differential-voltage-conditions

器件型号:DS90LV011A
主题中讨论的其他器件: LMK1D1212

大家好!  

我正在研究 将 DS90LV011A 用作 LMK1D1212器件的驱动器、这需要300mV 的最小差分输入电压。

DS90LV011A 数据表规格如下所示。 我的问题是、在什么条件下最小输出差分电压会降至250mV、以及在器件正常运行期间发生这种情况的频率是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    此器件已使用20多年。 我们不再提供该器件的特征数据。

    该电压范围来自 LVDS 标准、因此对于 LMK 器件来说、当输入的 LVDS 标准通常为+/-100mV 时要求输入差分为300mV 有点奇怪。  

    一般来说、温度越高、输出电压越低、原因是 Vth 升高较高、而 Ron 在高温下增大。 可能导致输出电压下降的其他因素是硅掺杂、这可能因批次而异。 最后、较低的电源电压通常会向 FET 的栅极提供较低的值电压、从而降低 FET 的 Ron、从而降低输出电压。  

    如果 LMK 器件确实需要300mV 的输入差分、则可以使用 MLVDS 驱动器之类的器件、该驱动器通常输出580mV 至650mV、比 LVDS 驱动器应提供更大的裕度。

    或者、我们可以尝试联系负责 LMK 器件的团队、看看他们是否可以告诉我们差分输入接收器阈值比300mV 有更多裕度。

    -鲍比