This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:该电平转换器是双向的吗?

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313835/ts3usbca4-is-this-level-shifter-bidirectional

器件型号:TS3USBCA4

您好!

我知道这个电平转换器 TS3USBCA410是否是双向的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为无源多路复用器、此器件是双向的。

    该器件不是电平转换器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 提到的、这是一款模拟双向多路复用器、可传递 高达3.3V 的信号。

    该器件不是电平转换器。

    此致

    布赖恩