This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:IC 会将一个字本身发送到 DUT

Guru**** 2846610 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312393/max3232-ic-will-send-a-word-itself-to-dut

器件型号:MAX3232

您好!

未连接 RJ45电缆时、IC 可以正常工作、而不会发送随机消息。
但连接它(仅限电缆)并打开 DUT (但未连接到 USB-PC)后、文本"e"将在 DUT 中输入。

这是电路

    

1.plug 仅 RJ45电缆

等待1分钟(它不会正常启动)、然后将 RS232 (USB 类型)连接到 PC

您会发现它一直发送文本"e"。

但当我们将 RS232连接到 PC 时、 文本会停止。

2.plug RJ45电缆、带 RS232 (USB 类型)到 PC

正常

谢谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    因此、在引脚11 (输入 T1)悬空时似乎会发生这种情况-即此时您未驱动此线路上的信号。 这是一个问题-输入绝不能保持悬空、因为只要有适当的 VCC 并且电荷泵已启动、该器件就始终处于活动状态。 在这种情况下、当输入保持悬空时、输出端可能会出现随机位流(电源电流通常会增加)。 连接后、PC 可能会在该引脚上声明一个值-因为这是 UART、我认为它默认为高电平。  

    为了解决此问题、我建议在 IC 的 VCC 上连接一个上拉电阻器(例如4.7k 至10k 范围)。 原因是这将置位默认值,并且不会将其误认为是 DUT 上的数据流。  

    这是你可以尝试的可能解决方法吗?  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我首先在引脚11中添加了一个4.7K 上拉电阻器、第二次尝试同时添加引脚11和12、但结果保持不变。

    之前、我试图捕获信号、发现它间歇性地从 MAX3232 和 CPU (Intel denverton)侧发送信号。



    UART_0_TX_A (CPU 至 MAX3232)持续发送低于信号、

    目前未连接到 PC 的 RJ45电缆。 MAX3232发送信号。

    UART_0_RX_A (MAX3232至 CPU)

    如果我们未连接控制台板并启动系统、则系统可能无法启动。

    (CPU 端仍将发送信号、但不会接收回复。)

    谢谢。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    为了阐明您向我展示的示波器屏幕截图、数据传输是从已拔出的电缆中获得的?  

    您是否通过任何高速通信线路运行设备附近是否有高电流电源线路? 我问是因为如果我的假设是正确的-您在"拔出的"CPU 线路上获得了非常强的数据信号-这意味着驱动它或有东西耦合到它上-因为方波具有高信号质量-这不是什么 物理方法。  

    您是否还可以放置器件的至标记图片、以便我可以在我们的内部系统中跟踪器件。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    当 MAX3232与 RJ45连接线缆时、CPU 的 TX 将继续发送信号、RX 将返回信号。

    当 MAX3232和 RJ45电缆连接到 PC 时、CPU 的 TX 将继续传输信号、但 RX 上不会有信号。

    当 MAX3232被连接时、CPU 的 TX 将继续发送信号、但是 RX 上不会有信号。

    在未连接 MAX3232的情况下、CPU 的 TX 将继续发送信号、但 RX 上没有信号。

    好像 MAX3232在收到 CPU 的 TX 时自行响应。  这很奇怪。

    我不确定您的意思是"您是否还可以放置器件的 TO 标记图片、以便我可以在我们的内部系统中跟踪器件"。

    主板上的 UART 布线(总路径长度:8977.9892mil)。 附近没有高速信号。

    并使用飞线连接 LED 板的 RJ45连接器。

    LED 电路板

    MAX3232

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    感谢您的回复-只是为了澄清一下、我要求提供您添加的最后一张图片、此器件显示在我们的系统中并且是合法的-它不是假冒器件、它看起来像是我们提供的;这意味着这不是问题。  

    有一个非常常见的问题是、许多商品类型的器件实际上是假冒的、只是试图模仿设计更好的器件的外观。  

    综上所述、听起来好像是在发送信号、因为无论设置条件如何、某些信号(即使只是噪声)都在输入端。 由于您现在已经确保在未连接 PC 时有默认级别-并且似乎仍然存在问题。 特别是考虑到附近没有高速或高电流线路这一事实-所以我怀疑耦合了什么。  

    遗憾的是、这可能是器件的质量问题-从应用的角度来看-您正在进行的任何操作似乎都不正确。 由于这是潜在的质量问题、因此下一步是访问我们网站 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/failure-analysis.html 上的 FA (故障分析)页面 并按照其中的说明进行操作。 根据您购买器件的方式、我们可以通过自动测试设备运行器件、以查找器件内的故障、也可以根据自动测试结果进行基准测试。  这是获得解决方案的下一个最佳步骤-因为我看不到您在此处做错了什么可能导致出现问题的地方。  

    此致!

    帕克·道德森