This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:SN65LVDS049PWR 或 DS90LV049TMTX/NOPB

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049, DS90LV049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313598/sn65lvds049-sn65lvds049pwr-or-ds90lv049tmtx-nopb

器件型号:SN65LVDS049
主题中讨论的其他器件: DS90LV049

尊敬的团队:

客户在当前设计中同时使用了 SN65LVDS049PWR 和 DS90LV049TMTX/NOPB、它们完全属于 P2P、能不能帮助分享这两种产品之间的主要区别?

同时、哪个更适合新的设计? 谢谢你。

brs

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件是彼此的克隆器件。 SN65LVDS049最初由 TI 生产;DS90LV049从 National Semiconductor 收购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯,如果新的设计,有什么新的解决方案要推广?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    我们将在 CST 业务结束时针对2024年01月17日 为您提供回复。

    Clemens、

    感谢您的帮助。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我会与我们的营销团队同步。 看起来  DS90LV049是此处首选的建议。 (在大批量生产时价格可能会更高)

    回顾我们当前的 LVDS 收发器产品系列、它们在400Mbps 时具有2个 TX 和2个 RX、它们似乎都是在同一时间段、因此我们在该领域没有什么新的推广活动。

    -鲍比