This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:Windows 现代待机模式下 IQ 最低的解决方案

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314156/tdp1204-the-most-low-iq-solution-in-modern-standby-mode-of-windows

器件型号:TDP1204

大家好、

客户设计使用 TDP1204作为 HDMI 源的 PC、并且希望降低 Windows 的现代待机模式下的电流消耗、不过它已经连接到接收器。

我有三个解决方案、但请回答以下问题?

解决方案1:无控制

从数据表中可以看出、如果器件在现代待机模式下不受控制、那么哪个参数会成为功耗?

解决方案2:EN 引脚有效

如果器件 EN 被置为低电平、 功耗为16uA x 3.6V = 576uA?

在低功耗模式后将 EN 置位为高电平时、器件是否需要任何启动序列?

解决方案3:通过负载开关断电

如果负载开关断开 VIO 或/和 VCC、则必须遵循上电时序要求、正确吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi、

    TDP1204具有低功耗特性、具体取决于激活的通道数量以及支持的数据速率:

    –12G FRL 四通道有源限制:575mW

    –12G FRL 四通道有源线性:220mW

    –断电功耗:0.6mW

    -待机状态下的电源:  

    如上所述、TDP1204有两种低功耗状态:断电和待机。 以下是数据表中的一些信息、深入介绍了这些模式的进入或退出方式:

    数据表中的表8-21列出了两种低功耗状态。 当 tHPD_PWRDOWN 的 HPD_IN 为低电平时进入断电状态、如果设置了 PD_EN 位、则在 I2C 中进入断电状态。 当 EN 引脚为低电平时、也会进入断电状态。 当 tHPD_IN 为高电平且达到 tHPD_STANDBY 状态时、TDP1204将退出断电状态。

    TDP1204在 HPD_IN 为高电平时执行两级待机功耗处理。

    阶段1:如果 IN_CLK 通道上没有信号(电气空闲)、并且如果是 HDMI 1.4/2.0或 IN_D2、如果是 HDMI 2.1、则 TDP1204将在 tSTANDBY_entry 内进入待机状态。  

    阶段2:如果检测到持续时间长于 tSIGDET_DB 的信号、则 TDP1204将声明有效信号并在 tSTANDY_EXIT 内退出待机状态。

    •如果检测到信号、TDP1204将进入正常有效运行状态、IN_CLK 和 IN_D[2]:0]输入上的信号将传递至 OUT_CLK 和 OUT_D[2]:0]输出。

    •如果确定不存在信号、则 TDP1204将重新进入阶段

    在 SCDCS 偏移41h 或42h 处监测状态标志时、如果监控 LTP1、LTP2、LTP3或 LTP4、TDP1204将退出待机状态并立即进入运行状态。

    只要检测到电气空闲、TDP1204就会退出正常运行并在 tSTANDBY_ENTRY 内返回待机状态。

    至于控制、您可以在引脚搭接模式下使用 EN 引脚、或在 PD 模式下使用 I2C-EN、但这仅取决于客户的偏好。

    谢谢。

    扎赫