This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:具有 FreeRTOS 和 Twip 的 PTP

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313431/dp83640-ptp-with-freertos-lwip

器件型号:DP83640

您好!

我使用的是与  DP83640组合的 ATSAME70N21。 我的固件采用 FreeRTOS 10.0.0和 LWIP 2.1.2构建。

我的目标是实施一个具有普通时钟的 PTP 从站。

1) 1)是否有适用于  DP83640的 RTOS 驱动程序? 我只找到了适用于 DP83640的 Linux 版本、以及仅适用于 DP83867的 RTOS 版本。

2) 2)我 查看了 https://www.ti.com/tool/DP83640SW-LIB 中提供的库

我是否应该将 EPL 复制到工程中、以便使用它 为 PTP 配置 DP83640?

这个库是否足够大、或者是否有可用于配置  DP83640的示例/演示?

3) 3)我看到 PTP 应用有两个选项:PTPd 和 PTP4l、你是否会为我的案例建议一个而不是另一个? 我注意到、尽管 PTPd 的实现版本较旧、但我在线发现的大多数示例都使用 PTPd。

4) 4)此外、您是否对 LWIP 所需更改的示例/补丁有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我将与团队进行讨论、并在本周晚些时候告知大家。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geroge:

    • 遗憾的是、我们没有适用于 DP83640的 RTOS 驱动程序、
    • 是的、您可以使用 EPL 作为 PTP 原型的参考
    • 您共享的库应具备 PTP 演示中的所有内容
    • 您支持的 EPL 库的协议文件夹下存在 PTPd。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geroge:

    很高兴为您提供帮助。

    --

    此致、

    林希尔曼