This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:EVM 源图像一般问题

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314326/ds90ub953a-q1evm-evm-sourcing-images-general-questions

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM
  1. 该板是否可以用于将原始图像数据传输到我们自己的 EVM 板、也就是 DS90UB954解串器
  2. 视频数据是否可以来自主机 PC 中的存储器位置而不是摄像头。
  3. 它是否支持 通过 HFM 电缆传输串行器的输出。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh:

    1. 953器件具有内部 PATGEN 功能、可用于生成视频并将其发送到连接的 DES 器件。 您可以对器件进行编程、以发送 RAW10/RAW8/等 的 CSI-2数据包。 您可以参阅  图形生成 部分、了解有关如何配置 PATGEN 的更多信息。  
    2. 953A 器件必须将 CSI-2视频数据输入到芯片的 CSI-2引脚(例如引脚1至6和引脚29至32)。
      1. 我不知道有什么方法可以从标准 PC 生成 CSI-2视频数据、然后将这些数据馈送到接收设备中。 如果您有第三方 CSI-2 DPHY 视频生成器(例如 Introspect 出售的视频生成器)、那么您可以使用它来生成 CSI-2数据并将其馈送到我们的 ADAS EVM 之一。
      2. 但唯一的问题是、953A EVM 设计为与不再生产的单独摄像头模块相连接。 将外部 CSI-2视频源连接到953A EVM 可能会遇到一些困难、除非用户决定创建自定义适配卡。
    3. 串行器的输出通往一个由 Rosenberger 出售的标准 FAKRA 连接器、它与 FAKRA 电缆配合使用。 如果用户希望连接到 HFM 电缆、则需要从 Rosenberger 获取适当的互连。

    此致!

    贾斯汀·潘