This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:为 MAC 和 PHY 提供时钟电源

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313092/dp83825i-clock-supply-to-mac-and-phy

器件型号:DP83825I

大家好、

我对 MAC 和 PHY 的时钟供应有疑问。
将 CDCE925PWR 的 Y1引脚连接到 MAC、将 Y2引脚连接到 PHY (DP83825I)是否没有问题?
请参阅随附的。

此致、

e2e.ti.com/.../CDCE925PWR_5F00_MAC_5F00_PHY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦士山:

    我可以问、 DP83825PHY 以什么模式运行吗? RMII 主模式还是 RMII 从模式?

    如果 DP83825PHY 在 RMII 从模式下运行、并且 MAC 可以接收50MHz、那么您提供的图应该可以正常工作。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    感谢您的答复。

    客户在 RMII 从模式下使用。

    我还有一个问题。

    客户转移单个时钟输出引脚来为 PHY 和 MAC 供电。

    不建议这样做吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    我们建议客户将 MAC 生成的时钟信号与50MHz 结合使用。

    MAC 和 PHY 共享来自振荡器的相同50MHz 参考时钟信号。 也应该没问题。

    --

    此致、

    林希尔曼