This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208 &LMH1219

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1208, LMH1219, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311433/lmh1208-lmh1208-lmh1219

器件型号:LMH1208
主题中讨论的其他器件: LMH1219、LMH1297 LMH1297EVM

您好!

我需要有关75欧姆线路的帮助。 数据表会告诉我" SDI_OUT1+的布线
SDI_OUT1–应尽可能对称、长度大致相等且负载相等。"

它不能告诉我容忍... 这个有多重要?  

我的视频路径是 LMH1219到2 LMH1208。

我想弄清楚该怎么做,我应该使用蛇形技术吗? 以匹配总长度?  

(我在3G SDI 上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单个容差值。 具有不同的长度或负载会使信号的模拟特性更糟、从而增加了传输错误的风险。

    使它们尽可能相等。 如果您的软件支持蛇形路由、请使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avad、

    是的、请尝试匹配总长度。

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好的做法是:

    而不是这个:

    只要 P 和 N 线的总长度相等、我就没有问题?

    此外、IC 引脚与4.7uF 电容器之间的距离是否很重要? 我的意思是、一个电容器的长度可以比另一个电容器长、但总长度是匹配的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avad、

    感谢您的提问。 最好尽可能匹配 SDI_OUT 的 P 和 N、但不匹配不会对回波损耗和其他信号完整性规格产生显著影响。

    我们自己的 EVM 设计与 LMH1297 (与 LMH1208引脚兼容) SDIOUT P 和 N 不匹配、如下所示:

    在 TI 设计的 LMH1297 EVM 中、橙色(SDIOUT-)和蓝色(SDIOUT+)圈出的布线长度未匹配  

    关于 IC 引脚到电容器的长度的问题-为了确保器件的差分输出信号完整性、最好使 P 和 N 布线完全相同。 但实际上、这通常是不可能的、并且两条迹线之间可能存在差异。

    LMH1297EVM 布局可作为您的设计的参考。 您是否有权访问它?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、非常感谢您的回答。

    我有 EVM 的 PDF 文件、其中没有 HIM 布局、您是否在某处共享布局?

    我想我会误导您、我问的不是差分对、而是75欧姆输出/输入(一般而言 是这些器件)。 在正极引脚处、在引脚后面有一个电容器(4.7uF)、然后是连接器。 负极 引脚处有 一个电容器(4.7uF)、在负极引脚处有一个电阻器(75欧姆)。

    我想问一下 这些电容器的引脚 IC 的长度、我知道它会影响 回波损耗和其他信号完整性规格。 但这两者之间的权衡有多大?我的意思是,很明显,你永远不可能完全匹配,但没有可容限的数字? 该 x 长度 以 y dmg 为单位产生影响。 ?

    再次感谢、

    航空公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avad、

    我向您发送了一个朋友的请求、一旦您接受参考、便可以通过直接消息与您共享布局文件。  

    我想我理解您现在的问题。 我认为,问题是,如果要确定容忍,就会有太多的可变因素和可能的方向需要考虑。 例如、P 侧和 N 侧的100mil 差异可以将插入损耗增加一个小百分比 x、也可以将回波损耗降低一个小百分比 y、可以将 VOD 改变 z、 等。虽然 P 侧和 N 侧存在100mil 的差异、而电容器位于布线上的不同点、并且使用了不同的 PCB 材料、但这些变量会在不同程度上改变损耗特性。 基本上、这就像一个单鞋不适合所有情况、每个设计都有自己的公差。  如果您想对自己的设计的容差有一个好的了解、某些像 ANSYS 电子设备这样的 PCB 仿真器会很好。

    此致、

    尼克·P·