This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:链路训练支持?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280BR820, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313072/ds280df810-link-training-support

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820DS280MB810

您好、TI 专家!



根据该表、DS280DF810不支持链路训练。 我需要进一步说明一下描述。 这是否意味着主机在以下设置中永远不会接收到来自链路伙伴的系数更新训练帧?

其次、信号是否有可能在不应用 TX FIR 设置的情况下通过重定时器? 此外、是否有通过重定时器传递信号而不改变信号的过程?
这些序列是否有任何影响?

  1. 选择 CH0
  2. 对所有通道进行写入
  3. 将所有通道寄存器复位为上电默认值
  4. 设置适应模式0:不自适应
  5. 将器件置于原始模式(写入0x1E 寄存器)
  6. 启用 EQ 增强覆盖
  7. 将 EQ 升压值设置为

提前感谢您的答复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    重定时器无法感知协议、因此它不会区分实际数据和链路训练数据。  我希望链路训练帧可以通过重定时器、但训练模式不会具有主机/链路伙伴设置的任何预/后调整、因为它具有非线性信号链。  因此、不支持链路训练。

    当重定时器处于"原始"模式时、不应用 TX FIR 设置。  然而、通过器件的信号链没有 DS280BR820、DS280MB810所具有的线性度。  因此、我们不建议 对 DS280DF810使用链路训练。

    主机通常可以选择禁用链路训练。   我建议禁用 DS280DF810的链路训练。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的解释。 我想知道调整 TX FIR 系数的最佳方法。
    我看到推荐的程序是扫过编程指南中列出的 main、pre、post 值、然后确定一个设置、在 RX 侧 Veo > 198、HEO > 0.5 (我不确定这些值、如果不正确、请更正它们)。

    是否有其他方法可以简化此过程、因为对于不同的电缆、插入损耗是不同的、并且需要不同的设置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您的理解是正确的、可以通过扫描值来识别最佳 TX FIR 系数。  请参阅下面列出的应用手册以了解有关这方面的更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt678

    根据经验、我们的重定时器在 VEO > 200mVpp 且 HEO > 0.4 UI 时 BER 良好。  目标是在重定时器上实现这种眼图测量。

    在数据表中、图11、12和13显示了一系列取决于插入损耗的 FIR 建议设置。  这些寄存器可用作任何 FIR 调节的起始指南。

    谢谢。

    德鲁