This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953评估(带视频输出)

Guru**** 2911150 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB954-Q1, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315301/ds90ub953-q1-evaluation-of-ds90ub953-w-video-output

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPDS90UB954-Q1DS90UB954-Q1EVMTDA4VM

大家好!

我正在寻找具有评估板或开发套件的解决方案、以使用 DS90UB953串行器对摄像头进行初始操作和测试。

通过支持、我已经建议使用 DS90UB954-Q1EVM 电路板、但我怀疑 TI ALP 软件是否可能看到摄像头捕获并通过串行器传输到 DS90UB954-Q1的图像。
可能 DS90UB954-Q1EVM 可能是写入 DS90UB953寄存器的一个附加功能。

是否有人已经制定了切实可行的解决方案?

谢谢。
卡米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:  

    UB953和 UB954的工作原理是通过视频数据进行传递。  使用 EVM 和 ALP 软件、用户可以在特定于端口的寄存器0x72-0x76中查看所接收视频数据的线长度、线数和数据类型。  

    为了 以图像格式显示此数据、必须使用外部元件(通常为 SoC)来读取 UB954的 CSI-2输出。 有关端到端启动的一个 TI 示例是 此处链接的 Jacinto 团队的 TDA4VM。  此外、 我们的团队用于检查此数据的一些工具包括 D-PHY 分析器 、例如 Introspect。

    此致!

    佐伊