This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-DS90UB933在定制电路板上没有 CSI-2输出。

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314672/ds90ub954-q1-ds90ub954-ds90ub933-has-no-csi-2-output-on-the-custom-board

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DXP

您好!
众所周知、DS90UB954可以解串 DS90UB933。
但定制电路板上没有 DS90UB954的 CSI 输出。

(**)测试日志如下:
(1) CSI_CLK0P/0N、DXP/N:保持1.2V;
(2)传递和锁定保持高电平;寄存器0x5B:0xB2 (933-i2c-address)
(3)寄存器-0x4D:0x03;没错。
(4)寄存器-0x35、0x73、0x74:0x00;它很糟糕!
(5)寄存器-0x4f、0x50:0x32、0x00;

(**)客户电路原理图如下所示:

(**)相机模块如下所示:

(**) 954芯片的初始化如下:
#define UB954_7BIT_ADDRESS (0x30)
void ub954_init (void)
{
/*第一个:R0x4C = 0x03、对 RX 端口0/1寄存器的写入使能*/
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x4C、0x03);

/* R0x0C:任何启用的接收器端口锁定/通过;使能端口0/1接收器*/
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x0C、0xAB);

/* R0x20:对 RX 端口1禁用转发、对 RX 端口0启用转发*/
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x20、0x20);

/* R0x5C:设置远程933 ID */
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x5C、0xB2);

/* R0x5D:设置远程传感器 ID */
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x5D、0x20);

/* R0x65:设置远程传感器 ID */
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x65、0x20);

/* R0x6D:FPD-Link III 输入模式(RAW12模式/RAW12 50 MHz)*/
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x6D、0x7D);

i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x70、0x1F);//始终设置0x1F */
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x71、0x1F);//始终设置0x1F */

/* R0x58:BCC_CONFIG */
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x58、0x58);

/* R0x33:4个通道、CSI 连续时钟模式、CSI 输出*/
i2ctransfer (UB954_7BIT_ADDRESS、Reg-0x33、0x03);

我们该怎么办?
此致,
阿尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvin、

    如果 DES 寄存器0x73-0x76都显示0x00、这意味着 DES 未接收任何输入数据。 确保您的相机正在流式传输!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们对摄像头进行了测试。

    (1) 我们的摄像头具有内部(OV ISP + 933)模块。

    (2)我们的 LCD 屏幕具有内置(DS90UB934 + Renesas LCD 视频处理器)。

    不带934设置的仅 LCD 屏幕配置(Renesas LCD 视频处理器)。  

    我们的摄像头无需任何设置即可在此 LCD 屏幕上进行流式传输。

    我们相信我们的摄像头可以在通电后直接流式传输。

    我们的新电路板(DS90UB954-DS90UB933)问题应集中在954上。

    期待您的回复。

    此致,
    阿尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、但是当 DES 说它没有接收任何数据时、情况就是这样、我们必须看看为什么它没有接收数据!