This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:USB 集线器 TUSB8041A 停止工作问题。

Guru**** 2659265 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289200/tusb8041a-usb-hub-tusb8041a-stops-working-issue

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

我们遇到了 USB 集线器 TUSB8041的问题、如下所述:

晶体振荡器在进入 Windows 操作系统时停止工作、谢谢、请提供相关建议。

 
 e2e.ti.com/.../8015.Waveform_5F00_tusb8041A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、零点:

        USB_VBUS 连接到哪里? 它应该在0.5V 左右。

        不知道为什么我不能在原理图文件中搜索、您能发送一个我可以搜索的新文件吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    附件为更新后的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零:

      我在原理图中没有看到 会导致晶体停止工作的问题。

      从这个波形,晶体永远不会开始工作。 晶体是否远离集线器设备? 或者 接地焊盘是否有集线器焊接问题?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    从晶体到集线器的蚀刻长度约为356密耳、我们可以测量24 MHz 工作的晶体、如下图所示、顺便说一下、我们发现集线器在重新置位复位信号时可以正常工作。

     

        

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零:

     Windows 系统是否打开低功耗状态(U3)? 这可能会导致晶体停止工作。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否知道如何检查 OS (Windows Server 2002)是否进入 U3状态? BTW,我们对另一个系统使用相同的操作系统,没有发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、 我们检查了 USB 集线器晶体还在 BIOS 菜单上停止、它与操作系统行为无关(检查的 Linux 和 Windows 也是重复的)。

    我们试图重新加热芯片、但仍然失败、如果有、请帮助提出评论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信登:

      让我看看设计人员、还有什么其他原因可能导致晶体停止工作、并在下周一进行更新。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、您有任何最新消息吗?

    BTW、该电路板基于 TUSB8041RGCR 而设计、 更改为 TUSB8041ARGCR、  

    是否需要对此进行任何设计更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    更新1项目、我们尝试移除 EEPROM、如果需要修改任何 EEPROM 数据以便从 TUSB8041更改为 TUSB8041A、集线器可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信登:

       TUSB8041A 中寄存器0A 的位2被移除。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、这会导致 HUB 停止工作?

    您能帮助提供  供试用的默认 TUSB8041A EEPROM 数据吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinden、您好:

      是否计划更改任何设置? 默认设置本身应该可以正常工作。 我可以发送您需要更改的 EERPOM 文件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    默认设置 TUSB8041A EEPROM 文件没有问题、请帮助提供:

    如果"移除 EEPROM"相当于加载默认 EEPROM、则为 BTW

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信登:

      "移除 EEPROM"相当于加载默认 EEPROM。 如果需要更改任何内容、则需要外部 EEPROM。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、ok、但仍然需要您帮助提供 TUSB8041A 默认 ROM 以供试用、并且 还请提供 EEPROM 相关工具。

    BTW,ROM 设置将导致"Stop working (停止工作)"?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信登:

          请接受我的友谊申请、我可以发送 EEPROM 工具给您。

         顺便说一下、您是如何更改原始 EEPROM 文件的?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已接受请求。 请帮助提供。

    而且没有更改 EEPROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信登:

     请选中 EEPROM 工具的消息框。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我们想了解 寄存器0A 的位2的更多详细信息、可以 提供 DSPORT ECR 的详细说明(这是否意味着"纠错寄存器"?) 使能机制及其运行、TUSB8041的异常运行是否与此位相关?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零:

    ECR 表示工程变更申请。

    对于这个 ECR、如果它被禁用了、下行端口将停止报告端口状态、所以我认为不会导致异常运行。

    请检查0x05的第5位、以查看是否禁用 U1/U2。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零:

      您是否尝试过 TI EEPROM 工具并发现了任何相关的寄存器?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、但是在加载 EEPROM 工具指示的驱动程序时遇到了另一个问题、导致所有集线器停止工作、然后鼠标和键盘关闭、我们正在寻找 PCIe 转 USB 卡来恢复鼠标和键盘功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、零点:

      没错、EEPROM 工具驱动程序将禁用同一根集线器上的所有 USB 端口、您需要  PCIe 转 USB 卡来 控制鼠标和键盘。

    退出 EERPOM 工具后、您需要重新启动系统以使集线器正常工作

      如有进展、请随时更新

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、零点:

        是否有使用 EERPOM 工具的进展?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、零点:

       由于 Mitac 未提供更新、我将关闭此 TT。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    好的、顺便说一下、我们没有适配器来验证 TUSB8041A 固件、因此在解决方案部分中、我们移除了闪存、以确保两种类型的闪存都可以正常运行。 感谢您的支持