This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:TPI 网络电路的端接电压

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311905/dp83822i-the-termination-voltage-of-tpi-network-circuit

器件型号:DP83822I

大家好、

在"图9-2. TPI 网络电路"、差分信号的端接电压为"3.3V 电源"。

使用" AVD 电源"(1.8V 或3.3V)可以吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在星期二给我一个 EOD 来与团队确认合适的电路。

    此致、

    格罗姆

    编辑1/12/24:延长日期、因周一美国节假日而延长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MDI 上的 PU 端接电压以及中心抽头电压均应为 AVD 电源;无论是1.8V 还是3.3V。 将在下次修订时对此进行更正。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    感谢您的回答。