This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:TLK10002应用问题

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314490/tlk10002-tlk10002-application-question

器件型号:TLK10002

大家好、

您可以帮助解答以下问题吗?

  1. 此器件中的 PRBS 发生器是否依赖外部信号输入? 如果数据或时钟信号在 RX 端输入、则可以在 TX 端发送 PRBS 代码流。
    如果 PRBS 发生器不依赖于外部信号输入、如何调节 PRBS 流速?
  2. 如果器件需要启用 PRBS 功能、您是否只需要通过 MDIO 配置寄存器 B.7:6和 B.13:12并将 PRBSEN 引脚拉至高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    [报价 userid="416473" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314490/tlk10002-tlk10002-application-question ]此设备中的 PRBS 生成器是否依赖外部信号输入? 如果数据或时钟信号在 RX 端输入、则 PRBS 代码流可以在 TX 端发送。

    无需外部输入信号即可使用 PRBS 发生器。

    Unknown 说:
    如果 PRBS 发生器不依赖于外部信号输入,如何调整 PRBS 流速?

    数据速率由参考时钟频率和串行器/解串器 PLL 倍频器设置确定。 请参阅数据表的"线速率、SERDES PLL 设置和基准时钟选择"部分。

    如果器件需要启用 PRBS 功能,是否只需通过 MDIO 配置寄存器 B.7:6和 B.13:12并将 PRBSEN 引脚拉至高电平?

    如果使用 MDIO 寄存器设置来配置图形发生器、则无需将 PRBSEN 引脚拉高。 使用 HS 图形发生器和 LS 图形发生器需要不同的寄存器写入。

    HS 侧:

    • 0x0B[10:8]、可选择模式
    • 0x0b[13]=0b1、用于启用图形发生器
    • 0x0B[12]=0b1、以在需要时启用模式验证器
    • 如果模式验证器已启用、则为0x10查看 HS 错误计数

    LS 侧:

    • 0x0B[5:4]可选择模式
    • 0x0b[7]=0b1、用于启用图形发生器
    • 0x0B[6]=0b1、以在需要时启用模式验证器
    • 如果启用了模式验证器、则0x11、0x12、0x13、0x14、以查看每个通道上的 LS 错误计数

    此致!

    卢卡斯