This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:原理图检查

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303218/ds90ub960-q1-schematic-check

器件型号:DS90UB960-Q1

您好

您可以帮助检查下面的 DS90UB960原理图以及是否需要调整,谢谢

e2e.ti.com/.../FPDLINK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    请等待~1周进行审核。 在此期间、请随时告知我任何其他问题!  

    此致!

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    请参阅随附的原理图审阅。  

    e2e.ti.com/.../fpdlink_5F00_review_5F00_1213.pdf

    此致!  

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    感谢您的建议

    您能帮助提供 DS90UB960-Q1详细的封装信息(尺寸)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请参阅随附的  

    e2e.ti.com/.../6371.VQFN-Package.pdf

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡西,你好!

    您能否提供 CSI2的最大 Gbps 数据速率? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    UB960的最大输出 CSI-2数据速率为每通道1.664Gbps。 该时钟速率取决于使用的参考时钟频率、如下表示例所示:

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    您能否帮助提供此模型 DS90UBx-Q1的数据表?

    CSI2数据速率可达到的最大 Gbps 是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    我们无法在公共论坛上讨论该器件、因为这些器件受保密协议限制。 在这种情况下、我建议联系您当地的 TI 销售代表以 请求访问数据表。 考虑到这一点、我编辑了先前的响应、删除了器件型号。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    您可以帮助 查看下面的 DS90UB960布局、以及是否需要调整?

    e2e.ti.com/.../5238.FPDLINK.pdfe2e.ti.com/.../SOM_2D00_MCam_2D00_EFC_5F00_R1_2D00_240110_5F00_finsh.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    是、请等待~1-2周时间进行审核。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    感谢您的支持。

    客户正在遵循此案例、这非常紧急。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    我感谢您提供有关紧急情况的最新消息。 我计划在2019年1月之前进行布局审核。 这个时间安排是否有任何问题?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 佐伊

    感谢你的帮助。

    可以在18号提供吗? 因为第19位是台湾的第20位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    我将尝试在18日之前完成这项工作、但请记住、这可能需要另一天、因为~1-2周是这些请求的典型时间安排。  

    好的。

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    请参阅随附的布局审核。

    e2e.ti.com/.../Layout-Review-_2800_960_2900_-20240117.pdf

    此致!

    佐伊