This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412应用问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314489/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412-application-question

器件型号:SN75LVPE5412

大家好、

关于 SN75LVPE5412、我们有以下问题:

  1. 器件是否完全与协议无关、任何高速信号都可以通过它?
  2. 贵公司是否验证了此设备的级联使用方案、例如4个级联构成多通道交换机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    1)。 是的、此器件与协议无关。 请注意、RX 检测用于 PCIe 应用。 否则、可以选择为其他应用禁用此功能。

    2)。 我们不建议级联多个均衡器。 这可能会有负面的副作用。

    此致、Nasser