This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314975/tusb2036-tusb2036

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

我使用此器件将 USB2.0从 USB3.0信号中分离出来(需要一个 USB3.0到以太网+一个 USB2.0来自 USB3.0端口)。

我认为 PC 将我的板视为 USB1.1集线器。

因为当我把我的板连接到 USB3.0时,我有一个1GB 的以太网和一个 USB1.1。当我把它连接到 USB2.0时,我没有任何以太网和一个 USB1.1。

如果我的集线器提供 USB 到以太网的 USB2.0、我应该有100MB 以太网。

问题:

如何确保集线器处于低速模式、或者仅确保 USB2.0连接器处于低速模式?

2-如何解决该问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好:

       TUSB2036是 USB2 FS 集线器、连接到 TUSB2036下行端口的任何设备都将显示为 FS 设备。

       您可以将 TUSB8020B 用作 USB3/2集线器、以太网连接到8020B 端口1、然后 TUSB2036连接到8020B 端口2。

      因此、您有一个端口 用于 USB3 Etherent、另一个端口用于 USB2 FS 器件。  

      最后、您可以在 TUSB2036的 DM0上添加1.5k 上拉电阻、使其成为低速集线器。

    此致

    布赖恩