This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:查看我的原理图、获取器件描述符失败。

Guru**** 2836330 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308543/tusb2036-review-my-schematic-getting-device-descriptor-failed

器件型号:TUSB2036

e2e.ti.com/.../2024_2D00_01_2D00_02_5F00_16_2D00_22_2D00_52.pdf

请查看随附的原理图。 我在将 PCBA 插入未连接任何器件的计算机时、就会看到器件描述符出现故障。

当我保留预期的永久连接设备(FTDI 2232D)时、仍然会收到相同的错误。

我仅计划使用1个器件、请查看原理图并帮助我解决您看到的任何问题。

谢谢!

P.S 由于我的器件是低速的、因此我在 D-数据线路上只组装了一个1.5K 的上拉电阻器 R7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯;

      我正在进行原理图审阅、并会在明天 Dallas Time 回复我的评论。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 期待收到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 仅通过 DP 上的 R10上拉电阻进行尝试?

    您可以使用电源和振荡器获取波形吗?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有 R7 D-、我将其抬起并将其放置在 R10 D+上。  问题已解决! 现在将在连接我的器件的情况下进行测试。

    因此、它必须处于全速才能正确枚举 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单独插入集线器 PCBA 时、它在设备管理器(通用 USB 集线器)中正确显示、没有错误。 当我插入任何终端设备(使用 USB 闪存盘尝试)时、相同的设备描述符请求失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好:

      由于它只是全速 集线器、如果您只是插入鼠标或键盘、它仍能正常工作?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负、 无线鼠标和键盘出现相同错误。

    使用有线鼠标时、它无法工作、然后最终导致端口重置失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好:

      对于 TUSB2036、您需要以1.5k 将 DP0拉至 DP0PUR。 由于上游工作正常、因此可以稍后进行更改。

    对于下行端口、您需要实现电源切换、并为 USB 连接器提供5V 支持。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好:

     下游 端口是否有任何更新?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯:

      我会关闭 TT、因为 有一段时间没有更新。

    此致

    布赖恩