This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:RS 至422的分裂终端-截止频率

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060027, TIDA-00731, AM26C31, TIDA-01401, AM26C32, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308055/am26c32-split-termination-for-rs-422---cutoff-frequency

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件:AM26C31TIDA-01401、TIDA-060027 、TIDA-00731、 THVD1400

尊敬的社区:

我们正在设计一个使用 AM26C31x 对的最终用例、以实现高达4Mhz 的最大值和500kHz 的典型值的数据传输。 我想确认以下信息:

  1. 使用 UTP CAT6电缆时、我们是否受益于分裂端接而不是单电阻器端接?
  2. 使用交流端接-我们可以通过减慢边沿来有效限制 EMI 吗? 新增的优势是功耗更低
  3. 我们是否需要在 R/D 端添加基于 RC 的 LP 滤波器?
  4. 我们为 C31和 C32的 A/B 侧选择了 SM712用于 EDS、EFT 和浪涌保护
  5. TI 可提供的任何其他有关 AM26C3x 器件或 RS422的强大 EMC 指南一般而言、未在产品页面上发布
  6. 对 A/B 端使用铁氧体磁珠有什么建议吗?

分裂端接适合/有益应选择哪种频率以达到/高于/低于数据速率切断? 很重要吗?

如果我们可以减慢边沿速度、因为我们的速度要求最多更低~4Mhz、那么交流端接是否是更好的选择。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.分裂端接对于 CAN 更重要、因为在隐性状态下不会驱动总线。 AM26C31等 RS 至422驱动器可驱动总线上的两个状态、因此影响较小。 不过、TIDA-01401参考设计也会选择使用它。

    是的、交流端接可滤除高频噪声(以及不能使用的高频信号)。 有关详细信息、请参阅 《AN-903差分终端技术比较》的第5部分。

    3.如果收发器和 MCU 之间的布线较短,则不需要额外的组件。 对于较长的布线、源端接电阻器通常就足够了。 但如果您希望耦合高频噪声、则可以添加低通滤波器。

    5. RS 至422和 RS 至485大部分相同。 例如、请参阅 保护 RS 至485接口免受致命电气瞬变的影响、TIDA-00731和 TIDA-060027。

    6.在实践中、使用 R-C 滤波器是因为它们更便宜(而且典型的10 Ω 电阻器不会对驱动强度产生太大的影响)。 有时、为了降低共模噪声、会使用共模扼流圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    1.我们发现分离端接对于我们的用例更简单-是什么限制了电容器(即 RC 常数)的选择? 共模截止频率不应影响差分信号的完整性、在实际用例中这是正确的假设吗? TIDA-01401使用一个截止频率范围为~Ω 80MHz 的470pF 电容器、我们能否 将该截止频率降低至1 -2MHz? 这样做有什么问题吗? 该频率越低、噪声滤波效果越好? 这是一个 有缺陷的概念吗?

    2. 应用手册中有两条关于匹配0.1%和1%的电阻器的不同建议-您能否指导一下由于这两种选择之间的成本差值很大、导致的影响是1%以上0.1%。

    3.我们是否可以直接在 A 和 B 上使用铁氧体磁珠来滤除驱动器和接收器两端的100Mhz 和 Beyond 噪音? 是否有铁氧体磁珠用例建议?  

    4.是否需要为 AM26C32器件添加外部偏置电阻器? DS 提到它具有内置偏置电路。 然而,一些读数与此相矛盾,请引导。

    其他上下文信息:

    系统中的电缆最大长度小于100英尺、最常见的长度为12-15英尺、时钟信号的最大数据速率应为4Mhz、所有其他 带有数据 包的通道应小于1Mbps。 路径上没有残桩、大多数是点对点的。

    您的指导对于我们的决策将是非常令人叹息的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 AN-903中介绍了电容器选择。 分裂终端会减慢所有信号的速度;要通过高频差分信号、您需要共模扼流圈。

    2.不匹配的电阻会将共模噪声转换为差分噪声(从而影响信号)。 您可以计算一定数量的噪声会降低接收器的噪声容限。 交流端接不会出现此问题。

    3.这是可能的。 铁氧体磁珠比 R-C 滤波器更昂贵、但具有更低的直流电阻。 一般而言、后者并不是很重要、但总电阻很大的超长电缆可能很重要。

    4.一般来说、AM26C32需要外部失效防护电阻器。 但使用交流端接时、空闲总线不会通过端接发生短路、因此如果这是您唯一的问题、则不需要失效防护电阻器。 (但您可能会关心总线短路。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。

    电容选择在 AN-903中说明。

    AN-903中未提及分裂终端、是同一文档吗- 此处

    分裂终端减慢所有信号;

    这是 SSZTB40 ,作者说:

    "我听说过的有关这种端接技术的常见问题包括"这会过滤我的 CAN 总线信号吗?" "我是否需要将转角频率置于我的数据速率以上?" 这两个问题的简单答案都是否定的。 由于电容器不会对差分总线信号放置直流(DC)负载、因此它仅过滤交流(AC)信号和共模信号、而差分信号决定总线状态。 您无需将滤波器的转角频率设置为高于数据速率。"

    因此、我对分裂类型终端中的电容器选择存在疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉;我使 AC 和分裂终端混淆。

    对于具有匹配电阻器的分裂终端、电容器值实际上无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    克莱门斯在这里的观点是正确的-但请不要犹豫,如果你有任何其他问题。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Park & Clemens,

    我们已对 ANS 进行了完善、并已为我们的用例创建了以下设计决策。您能 回顾并分享您对随附原理图的有用反馈吗?

    我们已经添加了具有0.5%容差电阻的50 Ω 分裂端接电阻、每个端接电阻都带有1.8nF 旁路电容器、从而形成共模噪声的 LPF。

    请忽略 R40至 R56 (它们是10Ohm 串联电阻)

    MCU 侧基于 RC 的滤波器、用于进一步降低瞬态尖峰。

    我们是否也可以使用 THVD1400对 RS485使用相同的分裂终端?

    期待您提供宝贵的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、但 C50…C53应位于电阻器后面。

    是的、您可以以相同的方式处理 RS 至422和 RS 至485终端电阻器。