This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:SN65LBC184是否支持115200bps?

Guru**** 2926910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315338/sn65lbc184-can-sn65lbc184-support-115200-bps

器件型号:SN65LBC184

大家好、

客户是否有风险使用115200bps 的 SN65LBC184?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;它支持高达250000 bps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    正如克莱门斯指出的、LBC184器件专门用于处理更高的数据速率、因此它可以发送更慢的数据速率、如115200。 在数据速率较高的器件中、差分输出的转换率通常比数据速率较低的器件更快。 在轻负载的总线上、这可能会导致一些额外的过冲/下冲、但在数据速率较低的情况下、这通常不是问题、如果您确实看到这种情况并想最大程度地减少它、您可以添加一个与差分信号并联的电容器、以帮助衰减/抑制摆幅。  

    -鲍比