This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:原理图检查

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314661/xio2001-schematic-check

器件型号:XIO2001

您好

您可以帮助检查 XIO2001原理图和任何需要调整的地方吗,谢谢

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-XIO2001IZW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请允许我花一天左右的时间复查原理图并提供反馈。 感谢您的耐心。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请在原理图审阅中查找我的注释。 另请注意 XIO2001实施指南 、并请客户复审此文档。

    电源

    PCIR:好的、 通过1K 电阻器连接到 PCI_VIO (5V)。

    VDD_15:好的、连接到 π 型滤波器。

    VDD_15_5和6:好的、连接到 π 型滤波器。

    VDDA_15: 好的、连接到 π 型滤波器。

    VDD_33:OK、连接至旁路电容器

    VDD_33_AUX: 好、连接到3V3_DUAL 电源、去耦电容器标记为放置在靠近 J11的位置。

    VDDA_33: 好的、已连接到 π 型滤波器。

     

    接地

    VSS:OK、数字接地

    VSSA:OK、模拟 GND

     

    组合电源输出:

    VDD_15_COMB: 正常、连接到旁路电容器

    VDD_33_COMBIO: 好的、连接到旁路电容器。

    VDD_33_COMB: 正常、连接到旁路电容器

     

    PCI 快速

    CLKREQ#: 注意:由于 CLKREQ 是一个开漏输出缓冲器、需要一个系统侧上拉电阻器。

    PERST#:正常、已连接到  PLTRST_PCIe#

    REFCLK125_SEL:OK、10K 至 GND、使用的100MHz 差分公共基准时钟。  

    REFCLK+:REFCLK 连接到 PCIe_XIO2001_CLK_P

    REFCLK-:REFCLK 连接到  PCIe_XIO2001_CLK_N

    REF0_PCIe:正常、连接到 REF1、电阻为14.532K。

    REF1_PCIe:正常、连接到具有14.532K 电阻的 REF0。

    RX:0 Ω 串联电阻、连接到连接器。   通常、建议移除0欧姆。

    TX:正常、.1uF 串联电容器连接到连接器

    唤醒#:  注意:WAKE 是一个开漏输出缓冲器、因此需要一个系统侧上拉电阻器。 建议电阻值>1.65k Ω。 更多详细信息、请参阅 XIO2001实施指南第3.5节。

     

    PCI 系统

    AD [31:0]:好的,转至接头。

    C/B[3:0]#E:确定,转至连接器

    CLK:好的、CLK 被连接至 CLKOUT6。  使用 CLKOUT 输出。

    CLKOUT0、1:OK、CLKOUT0和 CLKOUT1用作 PCI 时钟、连接到连接器。

    CLKOUT [4:2]:其他 CLKOUT 未连接。

    CLKOUT6:OK、通过49.9欧姆串联电阻连接到 CLK。

    DEVSEL#:好的,有2.7k 上拉电阻。  连接到连接器。

    帧编号:正常、具有2.7k 上拉电阻。  连接到连接器。

    GnT[5:0]#:GNT0#和 GNT1#连接到连接器,所有其它均未连接。

    INT[D:A]#:所有 INT#有2.7K 上拉。  都连接到连接器。

    IRDY#:好的,有2.7k 上拉电阻。  连接到连接器。

    锁定#:正常、具有2.7K 上拉电阻器。 连接到连接器。

    M66EN:有一个连接到 GND 的下拉电阻器。  PCI 时钟运行在25MHz 或33MHz 上。

    PAR:好的、直接连接到连接器。

    PERR#:正常、具有2.7K 上拉电阻器。  连接到连接器。

    PME#:好的、具有10K 上拉电阻器到3V3_DUAL。  连接到连接器。

    REQ[5:0]#:REQ#0和 REQ#1有2.7K 上拉电阻。   根据 PCI 规范、所有未使用 REQ#线路上都需要弱上拉电阻

    PRST#:确定,转到连接器。

    SERR#:好的、具有2.7K 上拉电阻器。 连接到连接器。

    停止#:正常、具有2.7K 的上拉电阻器。 连接到连接器。

    TRDY#:好的、有2.7K 的上拉电阻器。 连接到连接器。

     

    JTAG:

    JTAG_TCK:正常、通过10K 电阻器拉至低电平。  

    JTAG_TDI:确定、悬空。

    JTAG_TDO:OK、悬空。

    JTAG_TMS:确定、悬空。

    JTAG_TRST#:正常、通过10K 电阻器拉至低电平。  

     

    其他:

    CLKRUN_EN:OK、10K 下拉至 GND。  禁用时钟运行支持。

    EXT_ARB_EN:正常、10K 下拉至 GND。  已启用内部仲裁器。

    GPIO0:  器件未处于 CLKRUN 模式、如 CLKRUN_EN 下拉所示。

    GPIO1:  PWR_OVRD 不需要上拉。

    GPIO2: D OES 不需要被上拉。

    GPIO3:  放置了10k 上拉电阻、但未使用 SDA 线路、未放置 EEPROM。  如果需要、可通过下拉电阻禁用 EEPROM 接口。

    GPIO4:放置了10K 上拉电阻、但 SDA 线路未使用、EEPROM 未放置。 如果需要、可通过下拉电阻禁用 EEPROM 接口。

    GRST#: 连接到 PLTRST_PCIe#、它也连接到 PERST#。  请注意数据表中关于上电和断电时序的第6.12节。 如果不 需要自定义复位、可将 GRST#悬空。

    PCLK66_SEL:正常、10K 上拉至3V3。 33MHz PCI 时钟。 请注意、 如果使用频率高于33 MHz 的外部时钟、必须上拉 M66EN 端子、XIO2001才能正常工作

    SERIRQ:通过10K 电阻器拉至低电平。  禁用串行 IRQ 接口。

    VREG_PD33:正常、通过10K 电阻器拉至低电平。

    请让客户评论我的意见。

    此致!
    大卫