This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS160PR410:IBIS-AMI 与 IBIS 建模之间的区别

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315498/faq-ds160pr410-difference-between-ibis-ami-versus-ibis-modeling

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:DS160PR810LMH0340

IBIS 表示输入/输出缓冲信息规范、而 AMI 表示算法建模接口。
简而言之、IBIS 用于描述 缓冲器或器件输入或输出结构的模拟行为、而 IBIS-AMI 也
讨论了高速信号路径行为。 以下是每个型号的一些详细信息:

IBIS-AMI:
1)。 通常附带 DLL 和 s 参数文件、以实现一种仿真环境、在该环境中、用户可以搜索 ASIC TX、ASIC RX
传输介质的影响。 使用该环境、用户可以进行信号完整性分析。
2)。 S 参数文件可用于检查/研究所需信号频率范围内的 S 参数行为。
3)。 可以研究和分析 ASIC TX、RX 和受测设备抖动相关行为信号完整性。
4)。 允许在发送侧和接收侧使用 ASIC 和 DUT 进行均衡研究。
5). 主要用于每秒千兆位/位的高速信号建模

6)。 下图显示了使用 BERT、TL1 s 参数、DS160PR810 EQ 增强模型和使用实时示波器并与 IBIS-AMI 结果进行比较的 IBIS-AMI 结果:

 

IBIS:
1)。 通常、它是一个单个文件、用于研究 TX 和 RX 端的模拟缓冲区
2)。 对 ESD 结构、输出/输入缓冲器和器件封装集总行为建模
3)。 用于每秒千兆位以下的低速模拟缓冲器行为
4)。 主要用于与曲线示踪剂相似的 I 与 V 以及 V 与时间的关系

5). 下图显示了 LMH0340 LVDS 输入的 I 与 V:


此致、Nasser