This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:接收器检测状态机设置是否也会影响输出驱动器-# 39?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314465/sn75lvpe4410-will-receiver-detect-state-machine-setting-also-influence-the-output-driver-s-setting

器件型号:SN75LVPE4410

这是一个与 SN75LVPE4410相关的问题:reg_06寄存器 drv_eq_en_override 的函数是什么? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

我们正在 非 PCI-e 条件下使用 SN75LVPE4410。 然后使用59k Ω 电阻器设置芯片 RXDET 引脚。

但是、我们发现 当 设置  reg_06寄存器上的"drv_eq_en_override"位时、输出幅度会变大。

 该接收器检测状态机设置是否也会影响输出幅值?  

   如果不能、我们如何使用引脚模式将芯片设置为 与 I2C 模式具有相同的振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhuang:

    请参阅数据表引脚23和下图。 利用引脚23、您可以通过将引脚设置为 L0到 L3来调节 TX VOD (输出振幅)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    NP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü:

    感谢您的答复。 我们 已经 尝试设置 VOD L2和增益 L3。 但是、我们 得到的输出幅度仍然小于   reg_06寄存器上的 I2C 设置"drv_eq_en_override"位。 大约有3dB 的差异。

    因此、我想知道有没有任何方法可以改善我漏掉的引脚模式的输出放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhuang:

    希望您做得好。 通过将增益引脚设置为 L3并将 VOD 引脚设置为 L2、您可从引脚设置中获得最大增益。

    从我在链接的 e2e 中读取的内容来看、您可以通过将寄存器0x06的引脚2:5设置为1来增加输出幅度。 这种性能尚未由 TI 确定、因此可能是特定于器件或温度的性能。  

    此致!

    尼克