This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:TDR 功能上的寄存器0x0180至0x0184

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304369/dp83822i-registers-0x0180-to-0x0184-at-tdr-function

器件型号:DP83822I

大家好、

请告诉我 TDR 的峰值位置。
寄存器0x0180至0x0184分别存储五个 TD 和 RD 峰值位置。
位置1是指观察到的最高峰还是第一个峰?
如果存储了多个峰值、这是否意味着存在多个断点?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的意思是观察到的第一个峰值。 我们需要多个峰值来计算  电缆的准确故障位置。 请参阅以下文档第2.3.2部分、以更好地理解计算方法。

    https://www.ti.com/lit/an/snla253/snla253.pdf?ts = 1702920153007&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83822I

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    感谢您的答复。

    我阅读了本文档、但没有描述如何计算和思考何时观察到多个峰值。

    您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    感谢您指出。 下面是适用于 DP83826PHY 的 TDR 应用手册、它更好地解释了我们为什么需要多个峰值。 希望这可以消除您的困惑。 我们还将编辑 DP83822PHY 的 TDR 应用手册以提供更好的说明。

    https://www.ti.com/lit/an/snla428/snla428.pdf?ts = 1703006146774&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83826E

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    由于 DP83826和 DP83822I 具有不同的寄存器规格、因此本应用手册很难理解如何在出现多个峰值的情况下进行计算。

    如果存储了多个峰值、是否有必要在计算中使用所有值?

    是否不建议仅使用第一个峰值(位置1)、即使存储了多个峰值并根据以下应用报告中的[2.3.2电缆长度和故障位置]进行计算?

    https://www.ti.com/lit/an/snla253/snla253.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    使用0x180至0x184 进行计算后、是否无法获得 TDR 的准确结果。 如果可以、您能举个计算示例吗?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    很抱歉、客户还没有计算出、因为他们不知道该怎么做。

    我还有其他问题。

    1) 1)为什么有五个峰值存储寄存器而不是一个?

    2) 2)即使存储了多个峰值、是否可以仅使用一个(位置1) 进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    我将与团队讨论、为您提供更详细的信息。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    此处是关于0x180至0x184的更简单的说明。 在 DP83822中、您可以存储5个故障位置。 0x180表示电缆上最近的故障位置。 如果客户仅在电缆中看到一个开路或短路位置、则仅 更新0x180。

    以下是读取寄存器0x180寄存器以获取故障位置后的详细计算方式。 这对客户更清楚吗?

    --

    此致、

    林希尔曼